This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:关于 GUI 故障

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963055/lm25066a-about-the-gui-fault

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件:LM25066

您好!

请查看以下问题、谢谢。

1.我测试 LM25066 EVM,请参阅 LM25066 Iin 波形,最大电流为7.5A,小于“OC 故障”阈值,但在 GUI 中显示“OC 故障”=1。 我想知道原因吗?

表38第7位的默认值为“1”,为什么 diagnostic_word (black _box_read)没有记录它,而是“diagnostic_word (IO 模式:离散)”有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来在启动期间设置了 IIN_OC_FAULT 位。  

    启动后、我们建议在读取任何状态位之前发出一次 CLEAR_FAULTS 命令。 CLEAR_FAULTS 命令不会清除与当前存在的故障/警告相对应的位。

     如果在启动后使用 clear_faults 命令一次、则在稳定状态下不应出现此问题。