This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:在 ABM 到 AAM 转换附近无法获得稳定突发

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962106/ucc28780-could-not-get-a-stable-burst-close-to-transition-from-abm-to-aam

器件型号:UCC28780

您好!

接近从 ABM 过渡到 AAM 时、每次突发之间的时间不恒定、导致高侧晶体管的"虚拟"缺失门控。 请参见下图:

  • CH1:SR MOSFET 的 Vgs
  • CH2:高侧 MOSFET 的 Vgs
  • CH3:变压器一次侧的电流
  • CH4:开关节点(初级)处的电压

这里是另一个负载较高且更接近 AAM 的情况:

(此时 CH2未连接)

或许更快过渡到 AAM 可以解决这个问题?

感谢您提供的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    这是 UCC28780的正常行为,我附加了一个解决方案,可以解决您的问题。

    Thanks.e2e.ti.com/.../BUR-hysteresis-circuitry-to-Eliminate-ABM_2D00_AAM-transition-_2800_Audible-Noise_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    好的、我们将使用权变措施为未来更新设计。

    感谢您的帮助!