This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:连接小负载(5% Pmax)时的启动问题

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962105/ucc28780-startup-issue-with-small-load-connected-5-pmax

器件型号:UCC28780

您好!

我正在尝试一些启动问题。 如果在输出端连接了一个小负载、则转换器将不会启动、并且还需要执行2次启动序列来获得额定输出电压。

我已捕获以下启动波形:

  • CH1:CO1处的电压(二次谐振)
  • CH2:未使用
  • CH3:变压器一次侧的电流
  • CH4:开关节点(主)处的电压

目标输出电压为20V、启动在低于13V 时中止。

一旦启动、转换器的运行状态几乎良好(在从 ABM 转换到 AAM 之间仍然存在一些问题)、并且在全功率下调节正常。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    您能否尝试将 VDD 电容增加超过15uF、以查看是否有任何改进。 我在原理图上只能看到 VDD 中的3.3uF 电容器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    谢谢、它确实起作用了、Vdd 正在下降。 更大的电容解决了这个问题!

    感谢您的支持 Jaden!