This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:如何使用 UCC27712-Q1作为高侧栅极驱动器?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963067/ucc27712-q1-how-to-use-ucc27712-q1-to-act-as-a-high-side-gate-driver

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6501

尊敬的团队:

我的客户需要高侧栅极驱动器、但我们只有半桥和低侧驱动器。 我想知道我们是否可以使用半桥驱动器作为高侧驱动器。 如果可行、如何处理 LI 引脚和 LO 引脚? 自举电容如何放电?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    感谢您对 UCC27712-Q1的支持。 通过将 LI 引脚接地并保持 LO 引脚未连接状态、UCC27712-Q1只能用作高侧驱动器。

    对于 HB 电容器、对于传统的自举二极管偏置、驱动器上的 HS 引脚仍需要转换为接地、以便有一条从 VDD 到引导二极管的充电路径为引导电容器充电。 根据动力总成和运行条件、可能会将 HS 引脚切换至接地、从而允许使用自举偏置。

    如果 HS 不总是切换到接地、或者 HO 输出的导通时间很长。 可能需要具有专用的浮动高侧偏置。 如果  需要、SN6501或 SN6505是一款用于此浮动偏置的小型简单 TI 解决方案。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、