This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:XCVU47P UltraScale+ VCCINT 内核电源@ 0.9V - 130A 的原理图审阅

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, PMP20176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961211/tps53647-schematic-review-for-xcvu47p-ultrascale-vccint-core-supply-0-9v---130a

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件: PMP20176

尊敬的 TI 团队:

我已经使用 TPS53647设计了一个 XCVU47P UltraScale+ VCCINT 电源的原理图、以满足以下要求:

输出电压- 0.9V

输出电流- 130A

你们能不能仔细查看原理图、了解所选的输入和输出电容器是否正确以及其他上拉/下拉值。

e2e.ti.com/.../TPS53647_5F00_0V9_5F00_130A.pdf

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将要求团队成员为您查看原理图。 请留出几天时间进行审核。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalith、

    我正在查看此原理图。 请提供此应用详细信息 ASIC 、并上传用于选择所有组件的 Excel 计算工具。

    谢谢。

    此致、

    Rama...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    我使用 TPS53647生成 Xilinx Ultrascale+ XCVU47P FPGA 的内核电压。

    FPGA 用于 PCIe 和 SFP+应用。

    我尚未使用 Excel 计算器进行设计。 我遵循了 生成0.9V @140A 的 TI PMP20176参考设计、该设计符合我们的要求、即0.9V @130A。

    请查看原理图并告诉我回顾要点。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    请参阅随附的审阅原理图和计算 Excel 工具。

    谢谢。

    此致、

    Rama.e2e.ti.com/.../8105.TPS53647_5F00_0V9_5F00_130A.pdfe2e.ti.com/.../3463.TPS53647_5F00_ES1.0_5F00_Design_5F00_Tool_5F00_Rev0.01.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    如果您对评论有进一步的疑问,请发送电子邮件至:ramasiddaiah@ti.com

    我要关闭此 TT。

    此致、

    Rama。