This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TPS23730最大功率容量

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS2372, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962569/tps23730-tps23730-max-power-capacity

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TPS2372TPS2373

您好、支持团队  

TPS23730支持  90W?

如果是,请提供 Sifos 报告  

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS23730支持高达6类功率级别(PSE 为60W、PD 输入为51W)。  

    对于8类功率级别(PSE 为90W、PD 输入为71W)、建议使用 TPS2373-4或 TPS2372-4。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!  

    此致、  

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、  

    感谢您的回复、  

    我是否可以有  TPS2373-4和 TPS2372-4之间的比较表  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问、请查看下面的比较表:

    功能

    TPS2372

    TPS2373

    PSE 浪涌延迟启用

    Y

    N

    高级启动

    N

    Y

    主适配器优先级输入

    N

    Y

    Autoclass 支持

    Y

    N

    UVLO 选择

    N

    Y

    概括而言、建议将 TPS2372用于非隔离式设计、而建议将 TPS2373用于隔离式设计。 这是因为 TPS2373中的高级启动功能仅适用于隔离式设计。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师