This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TRK 电压接近0.6V 时的 TRK 和 FB 电压差异?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962417/tps40170-trk-and-fb-voltage-differences-with-trk-voltages-closer-to-0-6v

器件型号:TPS40170

我通过提供受控 TRK 电压将 TPS40170用作可变输出电压电源。  但是、我们看不到整个设计的输出电压范围、并已将剩余误差跟踪到以下方面:

在低 TRK 电压(~65mV)至~0.525V 时、FB 引脚电压与 TRK 引脚匹配、介于1mV 或2mV 之间。  但是、一旦 TRK 引脚上的电压超过~0.525V、FB 和 TRK 之间的差异就会开始越来越大-在0.56V TRK 时、上升时间为2.5%。

我的问题是:

  • 导致这种差异的原因是什么?
  • 这是预期的吗?
  • 您期望 TRK 和 FB 之间的最大差值是多少?

我们的应用要求我们能够输出至少32V 的最大电压、我们需要知道所有误差源是什么、以便我们能够确保在产品的整个生命周期内实现其输出。

谢谢!
-Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRK 信号的压摆率是多少? 您能否帮助检查输出电压是否存在过冲? 这可能是瞬态状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、

    在 TRK 引脚的输入端、我有一个10k 串联电阻器+ 1.0uF 电容(这与我们的控制系统一样慢)。  电压来自单位增益缓冲器。  我昨天在发布帖子后进行了一些测量。  我在10k 电阻器之前和之后进行了测量、几乎没有发现任何差异(在我测量的整个范围内、它们在~1-2mV 以内)。  我还在这些 TRK 电压下测量了 FB 引脚、并生成了下图:

    红线是我在理想世界中预期会发生的情况- FB 将 TRK 匹配至0.6V、然后 FB 将恒定0.6V、而不管 TRK 如何。

    我确信该图是预期的行为、但我仍然需要知道与理想值的最大偏差是多少、以及希望如何计算。

    谢谢!
    -Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到、这种行为是合理的 、因为我们不希望无限速率接近 Vref。 我还在我们的演示中验证了它。 但是、我们没有 定量 偏差 、因为 在大规模生产时、它不是数据表中的受控规格。 这是一个功能特性、不适合珍贵的输出电压控制。 如果您希望 进行宝贵的控制、可以使用 DAC 输出等外部电路、该电路具有到 FB 的高 z 输出阻抗。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,这对我来说很不幸,我们 最初尝试动态调整 FB 电阻器,但这带来了稳定性问题(我们无法在整个范围内保持稳定),所以我一直在使用 TRK。

    谢谢!

    -Bill