Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQSTUDIO, GPCCEDV
主题中讨论的其他器件:BQ78350、 BQSTUDIO、 BQ76200、 GPCCEDV
您好!
我的设置是针对100A 的高电流、我已将设置除以10以获得 BQ78350的范围。
在第一个测试中、我使用5至10安培的低电流。
OCD 设置为600mA、在我的情况下、它将在6A 电流下工作、电流低于6A、高于6A 电流下将关闭 DSG-FET。 它看起来很好。
我的 OCDL 锁存限制为5、 计数器解码延迟为10秒、 复位为15秒。
OC 阈值为1000mA、在我的情况下、此值将达到10A。 I umume OC 为过流。
如果我施加介于6安培和10安培之间的电流 、OCD 启动、DSG FET 关闭。 我期望当我保持负载连接时、系统会打开/关闭五次、然后永久停止、但它会立即停止。 正常情况下、OCDL 的功能是什么?
在视频指令中、有一个 QEN 位用于启用学习周期我在 BQ78350中找不到该位、是否有其他方法将其设置为学习模式?
此致
RENS