This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:按钮降压转换器(简体中文)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65287, TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959601/tps566231-push-button-buck-converter-en

器件型号:TPS566231
主题中讨论的其他器件:TPS65287TPS3422

大家好、

因此、我想使用非锁存按钮为我们的项目启用(NY)降压转换器。  

我已经阅读了 TI 按钮应用报告(SCEA048B)、但不想在我们的微型便携式设备中使用如此广泛的电路。

除了 TPS65287之外、是否还有其他方法可以使用简单、简单、便宜的解决方案来启用和禁用降压转换器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、按钮芯片不属于我们的 BU、但我发现 TPS3422还可以、您可以检查一下。

    如果不正确、您可以提交一个新主题、并带有"按钮请求..." 标题以尝试获取有关 BU 的帮助。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我对它有了一个大致的了解、但不确定它是否符合要求。 我将在查看其数据表中的8.2.1后尝试并报告。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、是的、TPS3422不能解决这个问题、因为我不希望它使用计时器而是使用用户输入进行复位。 基本上、我正在寻找一个按钮去抖动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karim:

    您可以提交一个包含" TPS3422按钮去抖动器"的新主题、专业工程师将对此提供支持。

    谢谢、

    Lishuang