This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:PG 信号行为与数据表不匹配

Guru**** 2513845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962107/bq24040-pg-signal-behaviour-doesn-t-match-datasheet

器件型号:BQ24040

尊敬的 TI:  

我们遇到了以下问题:

在充电阶段、CHG 和 PG 引脚均按预期变为低电平。

2.在充满电的电池上、IN = 5V 时、CHG =高阻态(如预期的那样)、PG =高阻态  

对于第2页、会出现什么问题? 在连接充电电缆且电池充满电时、我们是否应该期望 PG 仍然具有有效(低)电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    您是否有我可以查看的原理图、以确保一切设置正确? 您是否可以在观察到第2页时显示 IN、BAT 和/PG 测量值的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    就在这里。 R11为 NC。 CHG 和 PG 引脚通过内部上拉电阻直接连接到 MCU 输入端。

    遗憾的是、现在很难获得波形。 您是否有进一步调查问题的想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    我们将看到我们可以使用这些信息做些什么。 如果您不使用内部上拉电阻器(如果可能)、您是否能够复制此行为? 我还注意到您 的 ISET 电阻器为510欧姆。 我们建议将其置于540欧姆和10.8k 欧姆之间。 是否可以增大此电阻器值?  

    当您发现以下问题时、电压是多少:

    • 终端
    • 输出
    • 电池
    • 在中(我知道您在初始帖子中说过5V、但您在测量上述内容时是否能够再次进行测量?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    谢谢、我们稍后将检查不同的电阻器值。 请注意、对于100、500和基于电阻器的设置、我们独立在 ISET2电平上具有相同的行为;不过、设置工作正常-它会按应有的方式更改老化电流。

    以下是监测计 IC 的一些诊断信息、供参考:

    内部温度:27.7C
    温度:27.7C
    电压:4118mV
    标称可用容量:984mAh
    完全可用容量:1041mAh
    全部剩余容量:1046mAh
    过滤的剩余容量:1046mAh
    未过滤的剩余容量:971mAh
    完全充电容量:1121mAh
    满容量电量:1121mAh
    未过滤的完整充电容量:1028mAh
    平均电流:-50mA
    待机电流:-3mA
    最大负载电流:-226mA
    平均功耗:-206mW
    充电状态:94%
    未过滤充电状态:95%
    健康状况:91%,状况1.

    电压为:

    IN = 5.005V

    VBAT+= 4.115V (由于系统消耗的电流的不确定性和变化、可能与监测计报告有所不同)

    TS = 0.522V

    OUT 和系统功率之间的差异(监测计输入到输出电压):大约0.5 - 0.7mV、整个原理图消耗稳定状态电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dmitry、

    感谢您提供相关信息。 看起来充电正常。 这一问题是否在多个单元上出现、观察结果是否一致? 您似乎已经在 PCB 上获得了这种情况吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    很抱歉、我们发现当前样片上存在固件错误。

    第一批器件样片存在问题、但它与 PG 和 STAT 引脚焊接不良相关。 现在、一切正常。

    总之、感谢您的帮助。