This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:客户需要 UCD9090A 内部电路延迟规格

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959979/ucd9090a-customer-need-ucd9090a-internal-circuit-delay-specification

器件型号:UCD9090A

大家好、

我的客户想知道电压轨使能引脚的内部电路延迟时序规格?

我们知道客户可以将使电源轨开启延迟时序编程为零、那么这意味着 UCD9090A 开启时没有任何延迟吗?

客户询问签发电源轨启用时是否有任何延迟?

谢谢

我还在之前捕获了与客户的部分通信内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    延迟和处理由芯片内部的固件处理、因此始终存在处理延迟。 例如、器件 会尽快轮询 CTRL_PIN 状态、但这在系统上有所不同。 当确定 CTRL_PIN 的状态时、器件将尝试启用每个电源轨、此时会有一些开销延迟、大约为10us。  

     您的客户是否有任何特定要求?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe