This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610986:轻负载(10uA)下突发模式下的输出电压变化

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610986
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962230/tps610986-the-output-voltage-variation-in-burst-mode-at-light-load-10ua

器件型号:TPS610986

各位专家、您好!

我的客户正在评估他们的试验板。 客户告知 、轻负载(10uA)下突发模式下的 TPS610986输出显示了一些电路板的3.5V 电压。 因此、客户想知道 TPS610986的输出电压变化量。 该规格仅为典型值(3.4V)。 您是否会告诉您轻负载下突发模式下的输出电压变化?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara:

    我是否可以知道客户如何测量 Vout?  

    实际上、我们只有突发模式下的 Vout 典型值。 通常、它比非 PFM 高3%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    客户使用数字万用表测量了 Vout。 (器件在实际负载下运行。) 我收到了客户的问题、如下所示。 你会回答吗?
    -此器件在 PWM 模式和 PFM (突发)模式之间更改模式。 该器件监测电感器的纹波电流、如果纹波电流小于100mA、则器件进入不连续电流模式。 如果纹波电流减小得更多、则器件进入突发模式、对吧? 如果是、客户希望了解负载电流阈值是多少、以更改每种模式。 我认为数据表中的图36/37是一个很好的例子。 我的理解是否正确?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:

    是的。 有 CCM、DCM 和突发模式。 100mA (典型值)是 CCM-DCM 边界。 随着轻负载增加、转换器将进入突发模式。 在突发模式期间、Vout 将比正常目标高一点。  

    对于进入突发模式的值、很难提供。 客户可以使用 EVM 或在其电路板中进行测试、以获得一些典型结果。