This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:失败! 无法正常工作

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, PMP20795, UCC25630-1EVM-291, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957749/ucc256301-fail-unable-to-work-properly

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: PMP20795UCC25630-1EVM-291UCC256304

你(们)好

我在过去六个月开始学习 LLC。 使用的芯片是 TI 的 UCC256301。 我们的设计目标是:

输入电压:340v~410V 输出电压:100V

输出电流:4A

效率:93%

根据此参数、我为 LLC 参数做出了以下选择

LM = 300uH LR = 55uH Cr = 44nf Q = 0.46 K=5.4

我使用 PMP20795作为参考设计

我不得不说、设计几乎是相同的。

除了不同的变压器和电感器以及一些元件参数、布局完全相同

芯片周围的参数也根据 Excel 进行配置

但仍然无法正常输出电压

我不知道设计出了什么问题、提供了原理图和布局文件、希望能帮我解决问题

e2e.ti.com/.../LLC400W_5F00_SCH_5F00_REV01_5F00_Oct_2D00_21_2D00_2020.pdf

e2e.ti.com/.../JP_2D00_2W15482912020116193.zip

非常感谢

此致

Eliersion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eliersion、

    很遗憾听到这个问题。 我建议查看 LO 引脚、以确定 LLC 是否尝试每1秒切换一次。 如果是、则器件检测到故障(可能是 OCP 或 OVP)。 我最初的想法是底部 VCR 电容器相当大、这会导致启动期间的初始开关频率有点低、从而导致检测到 OCP。

    如果您能够在 LLC 尝试切换时共享 VCR、ISNS、BW 和 LO 的波形、则有助于确定问题。

    我还想提一下、我们有一个名为 UCC25640x 的 UCC25630x 升级版本。 可能有必要改用此器件。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我检查了 RVCC 引脚的波形、每秒重启一次、大概是因为故障重新启动。

    我将 ISNS 引脚的电阻短接至 GND 以排除 OCP 的原因。

    我将 VCR 的电容器设计为20nf 的底部电容器。 问题发生后,我立即更改了电容器的值并将其降低到6.8nf,但它仍然无法解决问题....

    我只保存了 VCC 引脚的电压波形、其余部分需要重新测试以提供。

    我买了演示板 UCC25630-1EVM-291,它可以正常工作,我不明白为什么我不能输出电压

    非常感谢

    此致

    谢丽月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否显示任何波形来显示不稳定的问题?

    当您发现不稳定现象时、我建议您同时探测 Vout、初级 LLC 低侧驱动器的 Lo、SS 引脚电压和谐振电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben,

    抱歉,由于测试过程中操作不当,先前的样本损坏,我重新焊接了一块,我将在下面为您提供所需的测试波形,蓝色是 LO 的波形,红色是 VCR、ISNS 和 BW 的波形。

    第一个是无负载的测试波形

    下图是 LO 引脚和 VCR 引脚无负载的波形

    下图是 LO 引脚和 INSNS 引脚无负载的波形

    下图是 LO 引脚和 BW 引脚无负载的波形

    然后是0.7A 负载条件下的测试波形

    下图是 LO 引脚和 VCR 引脚欠载的波形

    下图是 LO 引脚和 ISNS 引脚在负载下的波形

    下图是 LO 引脚和 BW 引脚欠载的波形

    非常感谢

    此致

    谢丽月

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eliersion、

    当开关在启动期间继续时、栅极脉冲的振幅会缓慢下降。 看起来 VCC 可能会下降太多、并由于 VCC 电压不足导致控制器关闭。 您能否尝试移除 D6、使用工作台电源在 C22上施加15V 电压并尝试启动 LLC? 此操作将帮助确认问题是否存在。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您是否怀疑辅助绕组的输出能量不足?

    我以前做过这种测试。 我曾经将一个大电解电容器与 C28的电解电容器并联、这样当高电压开始时、大电解电容器将被充电至足以代替恒定电流。 为 VCC 供电的电源、以确认是否是辅助绕组问题。

    当然,我的试验不成功。 我的朋友认为我的方法是错误的,所以我听从了你的建议,情况仍然一样

    因此,我暂时不认为这是辅助绕组问题

    顺便说一下、您是否对绕组变压器有特殊要求?

    非常感谢

    此致

    谢丽月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eliersion、

    您不能直接向 VCC 施加电压、因为这会干扰 HV 启动功能、希望在开关开始前将 VCC 充电至26V、并且无法启动。 但是、如果您对 D11的阳极施加外部电压、则应该可以。 在 C22上使用外部直流电源时、您是否仍然看到 LO 振幅下降?

    辅助绕组没有特殊要求。 VCC 电压只需保持在建议的范围内

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我直接向 D11的阳极施加电压、这种现象仍然存在。

    但我很高兴您提出了一个我忽略的问题。 我没有注意到 Lo 的电平下降。 我现在怀疑这可能是我的 mos 管的问题、因为我使用的 mos 的反向恢复时间为530ns、而 PMP20795的反向恢复时间在 BOM 中为150ns。

    我已再次购买 BOM 中推荐的 mos、我会再试一次。

    非常感谢

    此致

    谢丽月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben,

    很高兴我正常输出电压和电流、我更换了 ucc256304芯片和 MOS 管、感谢您的帮助

    非常感谢

    此致

    谢丽月