This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8001DRBEVM:使用小输出电压运行

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962068/tps7a8001drbevm-operation-with-the-small-cout

器件型号:TPS7A8001DRBEVM

您好!

请参阅示波器快照。 我能问您、为什么两个示波器快照显示了如此大的不同操作? Cout 较低时、第二次触发的输入电流保持接触零、并定期增大、这也会影响输出电压波形。 这种操作的原因是什么? 我是否可以获得错误的测试设置?

CH1:VOUT、CH4:IIN

1) 1) Cout 100uF、负载500mA  

2) 2) Cout 4.7uF/负载500mA

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    您提到输入电流中显示的来自电源电压的电流、在此事件期间输入电压是什么样的? 我很好奇、输入电压是否会下降并强制 LDO 压降(降低 LDO 的负载电流)、然后恢复、让 LDO 提供更多电流、这样您就会得到这种开/关行为。  

    我的另一个问题是这是什么类型的负载? 负载是来自电阻器、工作台电流源(电子负载)、还是此示波器截图显示 LDO 为 IC 供电(如果是、是哪种类型)? 我问、因为它看起来不是电阻性的、它看起来像是突然转弯(电阻性负载会随 Vout 升高)。 如果是电子负载、需要注意的一点是、电子负载具有自己的控制环路、并将根据输出电压更改负载的电阻。 由于 E-Load 具有自己的控制环路、因此 E-Load 与任何电源之间可能会发生交互、这种交互不能正确模拟实际负载行为、并可能导致过冲/下冲、如您所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、  

    感谢你的答复。 我在 CC 模式下以500mA 的电流施加了 E 负载。  

    看起来我需要检查 VIN、但由于 COvid19情况、办公室目前关闭、下次检查时、让我返回给您。