This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:输出电压低于正常水平、加电期间呈暗灰色显示

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193, TPS61193-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959789/tps61193-output-voltage-is-lower-than-normal-level-and-display-dimmed-dark-during-power-up

器件型号:TPS61193

你(们)好

客户使用 TPS61193在以下应用中、发现输出低于 noraml (22V)、加电期间显示浅黑色

输入为12V 电池、EN/PWM 正常、FAULT 引脚为高电平。 我随附的客户问题描述包括 scheamtic。 请帮您检查一下。 谢谢。

e2e.ti.com/.../backligh-dark.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您是否正在使用汽车级器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    FB 电阻器不合适、请根据 LED 灯串电压范围将 FB 分压比保持在15:1左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、它是 TPS61193-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    如果此线程与以下线程相同、我需要关闭其中一个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您能帮助关闭此主题吗?