This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 三个并联升压转换器的时钟(和同步)间隔为120度

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961768/clocking-and-synchronising-three-parallel-boost-converters-120-degrees-apart

主题中讨论的其他器件:SN74HC175

德州仪器(TI)是否具有三相时钟发生器 IC 来为相隔120度的三个交错升压转换器计时?

如果可能、它应该由5V 电源轨供电。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、

    据我所知、TI 没有单片 IC 可执行此功能。 我们的大多数时钟发生器 IC 用于时钟数据转换器或处理器、专为3.3V 电压轨而设计;在不进行电平转换的情况下、很难将一个时钟发生器重新用于三相时钟生成。 此外、它们都需要通过 SPI 或 I2C 接口进行编程、这可能超出您的应用范围。

    我有三条建议供您参考:

    1. 还可以考虑向电源管理论坛提问-可能提供多相转换器或控制器的模拟端口、使其工作方式与三相时钟发生器相同。 我还知道、有些 TI 控制器能够在不编排时钟发生器 IC 的情况下协调电源相位、因此您可能对此感兴趣。
    2. 如果您需要便宜的产品、并且可以提供6倍转换器工作频率的时钟、那么从 SN74HC175这样的三路 D 触发器中创建自己的交错控制器很重要:

      如果您有空间用于2输入和门、并且您的应用允许33%的占空比、则您只需要3倍输出频率的时钟:

    3. 如果系统中有一个可用的微控制器、您可能会从该微控制器生成所需的三相时钟、而不是使用专用 IC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、

    快速说明:由于这似乎已经是电源管理论坛、如果您再次提出要求、我建议您具体向升压转换器提出请求。 您的问题已分配给时钟和计时组、我之前提到过该组的重点是数据转换器和处理器时钟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    感谢您提供详细且信息丰富的答案。 我还会将其发送到升压转换器部分。

    此致、

    Stephan。