This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:UCC28C44和 UC3845之间有何差异

Guru**** 2382390 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845, UCC28C44
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962823/ucc28c44-what-is-the-difference-between-ucc28c44-and-uc3845

器件型号:UCC28C44
主题中讨论的其他器件:UC3845

我之前使用过 UC3845、它看起来是一个旧的插座。 现在、我要将其替换为 UCC28C44。 它是否适合涵盖 UC3845的功能? 我看了两个套接字的功能块、看起来很一样。 我想知道它们之间的差异。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 与具有内部 VCC 钳位且额定 VCC=30V 的 UC284x 相比、UCC28C4x 没有内部 VDD 钳位、无法承受 VDD>20V 的电压。 如果无法保证 VDD<20V、请考虑在引脚7与 GND 之间添加一个齐纳钳位。
    2. 从 UCx84y 转换到 UCCx8C4y 应该是一种无需更改的降级升级。 这意味着、如果转换器在使用 UC284x 时保持稳定并按预期运行、它的功能应该与 UCC28C4x 相同。
    3. 可能影响外部组件的最显著差异与启动相关。 考虑到 UCC28C4x UVLO 为14.5V/9V、而 UC284x 为16V/10V、以及下表(SLUA257)中显示的 ICC 与 IDD 差异、可以优化 UC284x 的启动电路以实现更好的性能。 µA、50 μ A 的启动电流意味着启动电阻器可以比之前用于 UC284x 的电阻器增加…更大的启动电阻器意味着在稳态运行期间的功率耗散更低。 此外、由于所需的工作电流较小、因此 VCC 启动电容可能会减小、但要注意这种变化、因为 VCC 电容所需的电荷主要是 MOSFET 所需栅极电荷的函数。

     此致、

    Steve M