主题中讨论的其他器件:LM3644
主席先生,
我的客户使用 LM3644 EVM 并尝试获取300mA LED 电流。 但它仅获得240mA。
系统条件:
pass 模式
输入电压为4.4V
-BRC=24 (292mA)
根据下面的波形、ILED 仅为241mA。
通道1:VLED1
通道2:输入电压
CH3:ILED
如果将 LED 电流设置更改为240mA、看起来正常。
这意味着最大 LED 电流仅为240mA、VLED 最大值仅为3.7V?
在数据表中、VLED 应非常接近 Vin、对吧? 或者电流源上存在最小压降? 我应该错过什么?
在导通模式下、(VIN−ILED×RPMOS)和 LED 上的电压之间的差异会在电流源上下降。
顺便说一下、如果使用正常模式、LED 电流看起来正常。 由于它们只需要100us 的准时时间、因此升压速度对它们来说太慢。
BR、
弗兰克