This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:电路的行为与短路但未烧断

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960199/tps560430-circuit-behaves-as-if-there-is-short-but-nothing-burnt

器件型号:TPS560430
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433

你好  

我正在设计一个具有 LCD 和 msp430fr2433的电路板。 它们分别需要5V 和3.3V 电压。 因此、我决定使用 TPS560430X3FDBVR 和 TLV70033DSET 提供5V 和3.3V 电压。 我附上了原理图、并用黄色荧光笔追踪了路径。 我希望这能使它易于遵循。  

我遵循了稳压器数据表推荐的电路、电路板上 Cboot 为1uF。 我的原理图有什么问题吗?  

问题:我将电路板连接到12V 直流电源。 它将拉取3A。 似乎有一个短暂的时间,但没有任何燃烧。 不确定当5V 稳压器输出电流最大为0.6A 时、为什么会有3A 的电流消耗

我没有发现任何短路、但3.3V 稳压器和微型焊盘位于组件下方。 我看不出是否有短路。  


分析:如果我的原理图没有问题、我计划总结一下、存在一个短问题。 我只想对原理图有第二个看法。  



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 在承受如此 大的电流消耗后可能会受损、如果可能、您可以尝试根据数据表建议将 Cboot 从1uF 更换为0.1uF、然后使用全新的 IC 重新测试。 如果这不会导致操作发生更改、则可能会有一个您无法看到的短距离。

    除了 Cboot、我不会发现您的原理图有任何问题。

    如果您愿意、我也可以查看您的布局。

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harrison、

    我在周末发现了这个问题。 我带来了错误的组件。 我带来 了显然是3.3V 固定稳压器版本的 TPS560430X3FDBVR。 由于反馈电阻器的作用、它提供的电压高于5V、这可能会使稳压器后面的元件发生短路、从而导致短路。

    我需要购买 TPS560430XFDBVR、它是一款可调节器件。 它周围的电路将输出调整为5V。 这个将对我的电路有效。  

    如果您同意、请告诉我? 我会使用第二种意见。 这张图片证明了我的理论:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、使用固定3.3V 版本的 IC 而不是可调节版本会导致输出电压尝试高于16V。 固定版本的 FB 电压为3.3V、而不是1.0V、可调节。

    我会更换 TPS560430和 TLV70033器件、并检查任何其他连接到5V 电源轨的电路、因为高压可能会损坏连接到该电源轨的任何元件。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您确认我的理论。 我不小心为此订购了错误的器件。 我今天为合适的器件下了订单。  

    我有另一个板。 我将在下周某个时候在包含所有全新组件的全新电路板上试用该产品、然后返回给您。  

    再次感谢你。  

    变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    因此、我带来了正确的组件并焊接在全新的电路板上。 发生了同样的事情。 现在确定原因吧? 实际上、稳压器的输出电容器之后没有任何连接。 短接是不可能的。 似乎存在一个我看不到的设计缺陷。 有人能看到我看不到的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    您能否确定是 VR5还是 VR3短路? 它们是否都已组装? 是否组装了连接到12V 的其他元件?  

    您能否尝试移除 VR3并查看短路是否消失?

    我从原理图中注意到、您有几个 PWR_FLAG 符号。 这些连接到什么?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    未组装 VR3 (3.3V 线性稳压器)。 仅组装了 VR5 (开关稳压器5V)及其用于获得5V 电压的组件。 短接不可能、因为它未连接到任何设备。  

    功率标志表示点处的电压以及电压的前进方向。 唯一的电源是12V、随后将降至5V 和3.3V。 目前、我已将电路板连接到5V (直流电源)并将电流限制为1A。 电源仅提供1.3V 电压。 当我将电流限制增加到2A 时、它会略微增加、但会有吸烟。 这让我相信肯定会有一个短接。 我的电路有问题。 我甚至想回到5V 线性稳压器。 我以前使用过它们、提示有问题。 这是我第一次使用开关稳压器。   

    请查看随附的图像。 黄色荧光笔内的组件会填充到电路板上。 没有其他东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    听起来电路板本身可能存在问题。

    PWR_FLAG 节点是否可能短接在一起?

    您是否尝试移除 VR5并通电? 是否有电流消耗?

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我不确定电源标志是否会导致问题。 不过,这种情况以前从未发生过。 在我的另一个板上、我有24V、12V 和5V。 无电源标志短路。 唯一的区别是、它们都是线性稳压器。  

    我移除了 VR5、直流电源未消耗任何电流。 因此、它是开路。 到 VR5为止没有任何短路(无论如何也不会太大)。  

    在 VR5之后、会出现短路、因为此时会出现问题。 但是、除了 VR5数据表中建议的5V 输出组件之外、我没有在 VR5之后连接任何器件。  

    那么、您认为我应该抛弃这块板、制作一个具有2个线性稳压器的新板吗?  

    变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦

    如果您的电路板短路、则切换到线性稳压器仍会有问题。

    您是否尝试使用 DVM 检查短路? 您可以从12V 测试点到电路板附近的其他点执行欧姆检查。  

    如果您想离线讨论想法、可以直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。  

    变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、让我们离线讨论一下。 我现在将关闭此帖子。  

    谢谢、Jason