This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:LM36010的替代解决方案

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36010, LM3644, LM3648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962671/lm36010-alternative-solution-for-lm36010

器件型号:LM36010
主题中讨论的其他器件: LM3644LM3648

大家好、

我的客户希望使用5V 输入来驱动一个串联的通道5 LED。 5个串联 LED 的总压降约为7~8V。 因此、客户希望找到升压结构 LED 驱动器。 但由于客户的硬件结构限制、他们希望5个 LED 的最后一个阴极直接连接到 GND、LED 驱动器可以在5个 LED 的高侧而非低侧进行电流采样。 它就像下面 LM36010的结构一样。 但 LM36010的 LED 引脚只能承受5.5V 电压、低于5个 LED 的压降。 那么、我们还有其他合适的解决方案、如 LM36010结构吗? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

       有两种解决方案可供您使用:

       LM3644是一款双通道闪光灯 LED 驱动器,您可以将每个通道用于两个或三个 LED,它似乎正向电压低于4V,低于 OVP 阈值;

       2. LM36010+LM3648均为单通道驱动器,您可以使用一个驱动器驱动两个 LED,使用另一个驱动器驱动三个 LED。 这两个器件具有两个不同的 I2C 地址、无需担心 I2C 地址的冲突。

       

    BR

    肖恩