This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:TPS7B7701-Q1 EN 在电池/ GND 短路情况下进行切换

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959009/tps7b7701-q1-tps7b7701-q1-en-toggle-with-short-to-battery-gnd-conditions

器件型号:TPS7B7701-Q1

尊敬的 TI 团队:

 当 TPS7B7701-Q1 LDO 的输出电压短接至电池或 GND 时、切换/置位 EN 引脚是否存在任何限制?

通过在 Vout 对 GND/batt 短路期间每~5秒将 EN 引脚置为有效、客户计划诊断 Vout 故障是否存在或已移除、并同时避免 LDO 过热。

该操作方案是否存在任何问题/已知限制?

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    如果我正确理解了这一点、客户希望每~5秒禁用一次器件? 器件将禁用多长时间?

    我认为在启用/禁用部件方面没有任何限制。 如果在短路事件期间禁用器件、则会发生的所有情况是导通 FET 将关闭、电流将停止流过 LDO。 当然、这是假设 Vout > Vin 绝不会出现、这是一个不同的问题。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Vout > Vin 且禁用 TPS7B7701-Q1 (或每5秒切换一次 EN 引脚)、会发生什么情况?

    您参考的是下面的吗?

    因此、如果反向电流流动超过5us (典型值)、则在移除短路之前、切换 EN 引脚不会启动 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    正确、如果在切换 EN 时故障未消除、则器件将保持关闭状态。 要重新打开器件、必须移除故障、然后切换 EN。

    我想我现在理解您的原始问题。 只要脉冲宽度足够小、应该每~5秒切换一次 EN 以检查是否存在故障、以便在器件认为其关闭时输出不会偏离太大。

    此致、

    Nick