This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060EVM-199:TPS43060EVM-199

Guru**** 2401195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962761/tps43060evm-199-tps43060evm-199

器件型号:TPS43060EVM-199
主题中讨论的其他器件:TPS43060

昨天下午、我刚刚收到了评估板。 今天早上、我将其连接到18V/5A 输入电源和15欧姆电阻器、电路 进入了一些断续模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    感谢您提出问题并在设计中考虑 TPS43060。

    我觉得您的电源的电流限制可能会跳闸。 负载为15欧姆时、5A 电流过低、无法为40V 输出供电。 请使用具有更大电流能力的电源。 10A 电源应该足够。  

    谢谢、

    Garrett