This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:有关 CC 偏移、CC Delta、CC 增益的问题-从 EV2300/bq27530-G1软件转换到 EV2400/bqstudio -有关 CC 偏移计数与 mA 的问题

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27530-G1, EV2400, BQ27531-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962421/bq27530-g1-questions-about-cc-offset-cc-delta-cc-gain--transitioning-from-ev2300-bq27530-g1-sw-to-ev2400-bqstudio--question-about-cc-offset-counts-vs-ma

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ27531-G1

抱歉-我意识到我错过了与我的主题"CC 偏移、CC Delta、CC 增益相关的问题-从 EV2300/bq27530-G1软件转换到 EV2400/bqstudio "相关的问题  

我注意到、在 EV2300/ bq27530 v1.04评估软件的.gg 文件中、CC 偏移值以 mA 为单位(即-0.66mA)、而 EV2400/bqStudio 的 CC 偏移值以计数为单位(即-1400)显示。  

TI 是否可以提供将 mA 转换为计数的公式? 我想创建一个与.gg 文件中的参数匹配的新.gg.csv 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    您可以从 bqstudio 数据存储器选项卡中导出.gg。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    感谢您的回答。 我想澄清一下我的问题、希望您能跟进。

    我知道如何从 bqstudio 存储器选项卡中导出.gg。bqstudio 在计数中显示 CC 偏移、bq27530 v1.04软件在计数中显示 CC 偏移。

    我有一个.gg 文件(对于 bq27530 v1.04评估软件、与 bqstudio 不兼容)、其 CC 偏移值为-0.66mA、 我想创建一个新的.gg.csv 文件(采用 bqstudio 接受的格式)、其 CC 偏移值在计数上等于-0.66mA。 我无法访问用于创建原始.gg 文件的监测计、因此我尝试弄清计数中的 CC 偏移值是多少。 我还知道 CC 偏移是由 bqStudio 中的测量仪表自动校准的--我特别问要对转换进行计数的 mA,以便我可以创建一个.gg.csv 文件,该文件在所有方面都与我的原始.gg 文件相同。  

    从 mA 到计数的转换是线性的吗?

    使用另一个 bq27530-G1电量监测计(不是用于创建原始.gg 文件的电量监测计)、我在 bq27530评估 SWv1.04中读取了-0.69mA 的 CC 偏移、并且在 bqStudio 中的同一电量监测计上进行了-1436计数。  如果 mA 至计数转换是线性的、我可以求解文件中与-0.66mA 等效的计数:  

    -0.69mA/-1436计数=-0.66mA/ X 计数、X=-1374计数

    非常感谢您的帮助!  

    最棒的  

    Karen B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    CC 偏移将在以下特定条件下由监测计自动完成:

    来自 bq27531-G1 TRM (用作两个监测计的参考)

    b.在正常电量监测计运行期间,当 I 2C 时钟和数据线路处于低电平超过5秒且 AverageCurrent()低于以 mA 为单位的睡眠电流时,将执行自动 CC 偏移校准。 这需要大约16秒、比校准模式下的方法精确得多。

    导入该值并不重要、默认值应为"正常"。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。  

    那么、当我"写入".gg 文件时、监测计会忽略.gg 文件中的 CC 偏移值吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    它不会被忽略、它将仅在满足自动校准条件时更新、因此使用.gg 文件更新它并不重要。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。  

    当我在数据存储器中"读取全部"并读取 CC 偏移值时、是否会进行校准?