This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:使用 PMP20196

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962561/lm5022-use-pmp20196

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP20196

你(们)好  

客户询问 PMP20196原理图 、建议在以下条件下使用吗?
电源范围隔离:18~75V
输出电压:5V @ 4A~5A、OCP:>7A
61850-3 >> 500~1KV、500V (最低要求)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    感谢您提出问题并查看 PMP20196。

    客户的应用规格在参考设计的定义规格范围内、

    根据变压器的数据表、"Hi-Pot 额定值"似乎大于2kV。 我建议联系变压器制造商、要求他们提供有关额定电压的更多详细信息。

    谢谢、

    Garrett