This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:并联连接电池#39

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962027/bq77905-connecting-battery-s-in-parallel

器件型号:BQ77905

您好!

我想设计电池保护。 因此、我计划使用 BQ77905 IC。 我的电池组为4节并联电池、3节电池为串联电池。 我可以将3节电池与 BQ77905串联、但我应该并联该电池。 如果不是这样、我可以并行连接3组电池。  

电池组规格:e2e.ti.com/.../TI-BMS.pdf

标称电压14.40V

标称容量6.90Ah

20°C 时的初始阻抗最大为200mΩ@ 1kHz

最大充电电流4.83A

充电电压16.80V

最大 放电电流10.00a

峰值放电电流20.00A

此致、

Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishanth、

    对于多节电池保护器 IC、您可以为12节电池使用一个 IC - IC 不需要知道有多少节电池并联。 并联电芯将连接到 BQ77905器件的 VC 引脚。 并联电芯将处于彼此相同的电压。

    选择感应电阻器值时、请确保电池总电流大小合适。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我随附了更新后的原理图、请检查并告诉我进一步进行 PCB 设计。  

    4系列和3个平行度

    此致、

    Nishanth Me2e.ti.com/.../BMS_5F00_BQ7904.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishanth、

    原理图看起来很好、与数据表示例匹配。 我注意到的一件事是 Q2看起来是向后的(源极和漏极被切换)。  

    此致、

    Matt