This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:应用问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22976, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959484/tps22976-application-issues

器件型号:TPS22976
主题中讨论的其他器件: TPS25982

德拉先生

当 TPS22976应用于 VIN 电容器<VOUT capacitor, do I need to worry about damage to TPS22976? 时

  VIN 电容(88uF~120uF) < VOUT 电容(200u~470u)   

在输入电容小于输出电容的应用中、我是否需要遵循数据表中的反向电流阻断图10-4以避免电流流经体二极管损坏 TPS22976?

TPS22976在启动期间是否有热关断图?   如 TPS25982数据表图53

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能和你再次交谈 Aaron:)

    [引用用户="Aaron Hsu32"]

    当 TPS22976 应用于 VIN 电容器<VOUT capacitor, do I need to worry about damage to TPS22976? 时

      VIN 电容(88uF~120uF) < VOUT 电容(200u~470u)   

    [/报价]

    在这种情况下不存在损坏的可能性。 随着负载的释放、VIN 上可能会出现轻微的电流峰值。  

    [引用用户="Aaron Hsu32"]

    在输入电容小于输出电容的应用中、我是否需要遵循数据表中的反向电流阻断图10-4以避免电流流经体二极管损坏 TPS22976

    [/报价]

    除非在器件导通后由更高的电压源提供 VOUT、否则不会存在体二极管导通的可能性、因为它会通过体二极管反向连接。  

    您不需要为 RCB 配置器件、除非您要为 VOUT 提供高于体二极管正向电压的大于 VIN 的电压。  

    [引用用户="Aaron Hsu32"]

    TPS22976在启动期间是否有热关断图?      如 TPS25982数据表图53

    [/报价]
    我们没有适用于 TPS22976的此类图
    如果有任何其他问题、请告知我、如果回答了您的所有问题、请按绿色按钮告知我。  
    最好
    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James
    在这种情况下不存在损坏的可能性。 随着负载的释放、VIN 上可能会出现轻微的电流峰值。

    =>1.在我们的应用中,TPS22976 VOUT 可被卸载。 当 VIN 端子 DC-DC 断电时、TPS22976 EN 引脚也将被拉低。 TPS22976是否会损坏? VIN capacitito (88uF~120uF)<VOUT capacitor(200u~470u )

    我们没有适用于 TPS22976的此类图

    =>如何确保 TPS22976在 VOUT 上升期间不会超过 TPS22976的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、  

    VIN 脱机后、VOUT 是否由另一个电压源供电?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    VIN 脱机后、VOUT 是否由另一个电压源供电?

    =>否, VOUT 没有其他来源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是这种情况、则不应存在需要在硬件中解决的反向导通问题。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    我们的应用是 TPS22976的 VIN 由直流/直流供电。 当直流/直流断电时、TPS22976 EN 引脚将被拉低、因此需要反向电流阻断?   如附件所示

    VIN 电容(88uF~120uF) < VOUT 电容(200u~470u)   

    e2e.ti.com/.../TPS22976.docx

    如何确保 TPS22976 在  VOUT 上升期间不会超过 TPS22976的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、  

    在这种情况下、您无需担心反向导通。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    在本例中、您无需担心反向导通。  

    =>感谢您的回答

    如何确保 TPS22976 在  VOUT 上升期间不会超过 TPS22976的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、  

    您可以根据系统经历的环境温度进行估算、并通过 RJ_theta_a 乘以的体二极管(i*V)添加功率 请注意、我们没有体二极管的 IV 特性、因此可能需要基准测试来获得最准确的结果。  

    结温应该被计算为低于限值。 请注意、TPS22976体二极管不建议进行连续反向导通。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    如何确保 TPS22976在启动期间的功耗不会超过 TPS22976?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、  

    您关注哪些启动条件? 请详述一下。

    功率估算用于确保结温不会超过最大值、公式大致相同。  

    当您想知道整个运行时间内的平均功耗时、这大致假定了稳态条件。

    启动条件持续时间非常短、不是稳态条件、因此您无需担心超出功率限制。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    条件  

    VIN1 5V 、VOUT1 5V、 CT1=1000p   上升时间1.768ms   COUT =220u~470u

    VIN2  3.3V、VOUT2 3.3V、CT2=1000P 上升时间1.22ms    COUT=150U~470u

    为什么某些器件需要注意 PD (启动)、例如 TPS25982、TPS22976不需要注意、该器件的本质不是 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    这个线程似乎有问题、我之前见过您的 Dec8响应、但现在找不到它。  

    我记得您的问题、但我将在这里回答:

    是的、您确实关心启动功率、但我们专门选择 CT 电容器来更改上升时间。 提供给电容器的电荷保持不变、因此我们延长了上升时间、以减小浪涌电流并使充电随时间推移而扩展。 即使在电路板布局之后、也可以通过修改电容值来调整此值。

    3.3V、470uF 最大 Cout、上升时间:1.22ms

    我现在正在观看 TI 科技日的演示、我的同事非常好地总结了这些注意事项、就像我在键入时一样、这里是他的幻灯片中的一个电容、其中包含公式。 这不是 HSS 所独有的,与负载开关完全相同。

    对于您的系统、初始充电期间浸渍电容器的浪涌电流为~1.27A、这很容易低于器件的功率限制、除非您的负载电流在启动时吸收了荒谬的电流。

    如果对此主题有任何其他问题、请告诉我、  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    我知道浪涌电流= C×dV/dt

    PD (启动)= PD (浪涌)+PD (负载)

    一些器件在启动期间提供热关断图、但 TPS22976不提供热关断图
    我仍然不知道 TPS22976在启动时的额定功率是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我们没有发布功率限制、稳态功率限制取决于环境温度和平均负载条件。 只要电压的 Tj<125C 和最大值条件、电流就不会超过、这是可接受的工作区域。  

    本节(复制如下)介绍了 IV 的绝对最大条件、即热功率计算。

    在启动期间、器件会根据 CT 电容控制上升时间、并且正如我们在上面计算的那样、您的上升时间大约设置为1.2ms、~1.27A。

    由于这段时间太短、因此以第12.3节的方式计算 Tj 无效、因为这是在短时间内发生的。  

    我的建议只是为了确保在启动时不超过 V/I 最大值条件、并确保 Tj 稳定状态(平均负载电流)小于125C

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James  

    我的建议只是为了确保在启动时不会超过 V/I 最大条件

    =>确认 VIN 低于6V、浪涌电流+ILOAD 电流低于6A 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要不经常出现这种情况(仅在启动时)、则为是。

    最好

    Dimitri