This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:应用程序模式"手动切换"问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962079/tps2121-application-mode-manual-switchover-question

器件型号:TPS2121

大家好、

客户想要使用 TPS2121"手动切换"模式、他们使用 MCU GPIO 控制部件 CP2、并且他们需要快速开关功能来减少输出端的压降。 在 TPS2121 EVM 上执行的实验、发现以下请求:

  1. EVM Vin1 = 5V、Vin2 = 4V;PR1 = EVM 3.3V 连接器运行(高电平)安装跳线 J1;由 GPIO 控制 CP2;输出电流= 2.5A;

    配置遵循数据表 TPS2121手动切换、但它显示的大幅下降、~ 125us、无法获得数据表中提到的5us 快速开关结果。 您能帮您检查一下吗?  

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    快速切换仅在 CP2电压大于 VREF (~1.07V)时启用。 因此、您需要确保"低"CP2电压仍高于 VREF。 因为 CP2电压一直接地、所以器件无法使用快速切换。

    有几种方法可以确保 CP2满足此条件。 另一种方法是将 CP2固定在1.07V (Vref)以上、并使用 MCU GPIO 驱动 PR1引脚、从而避免出现您遇到的问题。  

    如果对此有任何其他问题、请告知我。 如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dimitri、

    感谢您的建议。 按照您的指南、我使用 TPS2121 EVM 设置进行了以下实验、结果是否与预期相符?

    Vin1 = 5V、Vin2 = 4V;CP2 = EVM 3.3V 连接器运行(高电平);PR1由 GPIO 控制;输出电流= 2.5A;

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    我在之前的回答中出错了。  

    PR1和 CP2电压都必须大于 VREF~=1.07V 才能实现快速切换。

    因此、无论是否切换 PR1/CP2、您都要确保其中一个的低电平仍高于 Vref 电压。  

    最好

    Dimitri