This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:独立使用电流和使能端?

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4180, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962695/ucd90320-amon-and-enables-used-independently

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件:INA4180

我们希望使用 UCD90320对使能输出进行排序、但使用 Amon 输入进行独立模拟监控、与电源轨无关。  换句话说、我们是否可以使用该器件来简单地监控各种模拟电压电平、而无需绑定到任何电源轨逻辑?  示例:我们将使用使能输出完成初始电源稳压器序列。  然后、在序列中的某个点、我们希望监测来自各种传感器的电流电平(使用连接到各种电流输入的 INA4180电流感应放大器输出)、并独立进行将影响这些电流电平的特定系统增益调整。  一旦监测到的电流达到所需的水平、则将通过对更多使能输出进行排序来进一步打开电源稳压器。  在 UCD90320之外、系统增益功能的控制会影响通过传感器在电流输入端监控的电流电平、这些控制是独立控制的。  在本示例中、我们只需使用 UCD90320通过传感器独立监测这些电流电平、并能够通过 PMB 总线读取这些电平、作为主系统 CPU 总体控制功能的一部分。  即、AMON 输入是否可以在逻辑上独立于 UCD90320中的任何电源轨逻辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请引述您的以下评论:谁在控制更多的电源稳压器? 这是来自 UCD90320吗? 这里似乎有一些逻辑。

     '一旦监测到的电流达到所需的水平、则将通过对更多使能输出进行排序来进一步打开电源稳压器。'

    UCD90320提供三个 GPO 输出:第一个被称为电源轨 使能、如果电源轨同时启用了 MONx 和电源轨、则如果给定的 MONx 未设置故障响应、则可以将它们分开、 第二 个是逻辑控制 GPO、可根据电源轨/GPI/其他 GPO 进行配置、 最后一个称为命令 GPO、 由 PMBus 命令控制。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    进一步的电源稳压器将由 UCD 的使能端控制。  在上电序列期间、我们必须通过控制增益功能等进行干预、然后才能为串联的下一个稳压器供电。  因此、在进入下一组使能之前、使能过程中会有逻辑停止等待外部函数。

    感谢您的回答-

    Mike