This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:SW 非 PWM 波形

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962017/tps62135-sw-not-pwm-waveform

器件型号:TPS62135

尊敬的团队:

我的客户遇到了一些有关 TPS62135的问题、下面是测试报告:

1:异常现象:SW 引脚未输出、压降。 当 PG 下拉时、使能端也将下拉、然后它将导致断电、时间约为240us。  

下面显示的原理图显示了电源轨12至5、然后是5至3.3V:

上图显示:蓝色线为5V PGOOD;黄色线为5V;绿色线为5V SW;粉红色线为5V 电感器电流。

可以发现、一旦5V 压降、SW 引脚就没有 PWM 输出。 同时、电感器纹波电流将降至零。 一旦电压降至5V*96%=4.8V,5V PGOOD 将被拉低。

在下拉约8us 后、它具有尖峰电流。 峰值为4.7A 的尖峰电流(与浪涌电流非常相似)。 PWM 波形具有更大的占空比。

但是、在压降至 SW 点后、电压尚未设置为零。 更像是高侧 MOS 在有源区域工作。 电压峰值约为4.5V。

TPS52135温度测试:它基于要计算的功率;JT 小于70度、远小于160度:

2:第二件事:重新检测5V 输出电流波形和3.3V 输出电流波形:

a) 5V 输出电流波形(不发生 OCP、平均值为878mA)

b) 3.3V 的输出电流波形(763mA、无 OCP 发生)

C)风扇(5V 其他负载)输出电流波形(279mA)

3:TPS62135电源性能测试:

a) 5V 静态状态负载和动态负载、以检查是否会导致压降:

i)确保芯片是否有问题:
1) 1)空载:

2) 1) 1A 负载:

3) 3) 2A 负载:

4) 3 A 负载:

5) 3.5A 负载:

b)测试瞬态响应是否满足以下要求:

测试条件1:A 级:0.1A (上升速率1A/us)

B 级:3.5A (下降速率:1A/us)

频率:1Hz;占空比:50%

结果:输出电压略有下降:60mV);PGOOD 状态不变。

由于外设可能会影响 SYS_5V、我们捕获 SYS_5V 并重新生成 TX2_VDD5_CAM V/I 波形上的压降、但我们没有找到浪涌电压或浪涌电流情况。

结论:双筒望远镜不是导致5V 压降的原因。

4) 4)存在一个4-5s 日志发生。 它与之前的 CRC 错误非常相似:  

此日志用于3109's 变通办法:用于控制3.3V EN 的5V 分压器;用于控制3.3V 使能的5V PGOOD

谢谢!

迪伦