This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:充电终止

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24130, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962360/bq24130-charge-termination

器件型号:BQ24130
主题中讨论的其他器件: BQ24133

BQ24130在某些地方称为主机控制、在某些地方称为独立。  slvt145r.pdf 将其声明为独立、但数据表中的"Hosted (托管)"状态、而较旧 的 SLYT420将其声明为两者。 我的问题是 :当充电电流达到特定的最低水平时、BQ24130是否会停止充电?

如果没有、如何将充电器视为"独立"?

如果是、如何设置电平、或电平是多少? 是否需要有特殊设置/连接才能使充电器在独立模式下工作?

感谢您的支持!

此致

Jens Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    BQ24130是独立器件。 我同意、主机控制的标签非常令人困惑。 BQ24130可使用 MCU 上的 DAC 或 GPIO 即时更改其快速充电和预充电电流设置。 或者、可以使用电阻器固定这些值、器件将真正作为独立器件运行。

    我希望这澄清了这一点。

    此致、

    Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ricardo、

    对我来说、有一点仍然很出色- BQ24130如何停止充电-它是否会在某个点停止充电、或者继续充电、除非外部 MCU 执行"某种操作"?

    此致

    Jens Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、

    我现在看到您的担忧。 该器件有一点不同、我理解为什么它被标记为主机控制。  

    充电完成后、主机控制器负责将 ISET1驱动为低电平。 这可以通过 MCU 或外部逻辑来实现。

    如果您对真正独立的解决方案感兴趣、请考虑 BQ24133。

    此致、

    Ricardo