大家好、
你好。
我们的客户在其设计中使用 LM117H。 它们在整个器件上的耗散值为10V*20mA~0.2W。 它们在25°C 的真空室中(2*10^-6 mbar)工作。
它们在金属罐(顶部平面)区域安装了一个热电偶、该热电偶测量的温度 (在高于真空条件下)为70摄氏度。 要计算结温、它们是否应考虑上述温度与 theta-ja (186°C/W)或 theta j-c (21°C/W)?
除此之外、PFM 版本的功耗是否有任何限制? 数据表显示2W、"但内部受限"。 这个内部限制是多少-在什么功率/电流/温度下?
提前感谢!
艺术