This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:EMC CMC

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758EVM-080, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962463/tps23758-emc-cmc

器件型号:TPS23758

您好!

我在具有5V 输出的 POE 电路中使用此器件。   TPS23758 (TPS23758EVM-080)的参考设计在设计 L6中显示了一个未组装的共模扼流圈。  CMC 是否将传导发射从至少150kHz 降低到500kHz? 连接此磁珠和铁氧体磁珠(L2和 L4)是否有任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    EMI 扼流圈有助于降低共模电流、这通常是较低的频率。 铁氧体磁珠有助于降低更高频率的噪声。  

    如果需要、可以接受并鼓励使用这两种方法。  

    以下培训可能会有所帮助:  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师