This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:我可以将 TPS54620用于 Fly-Buck 吗?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962604/tps54620-can-i-use-tps54620-for-fly-buck

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件: TPS55010

您好!

我们希望使用 TPS54620来设计 Fly-Buck。

输入电压为5V、

初级输出为1.8V/3A、次级侧输出为3.3V/20mA。

如果 TPS54620可用于此应用、如何计算其变压器?

谢谢你

Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    由于次级侧的电流相对较低、为20mA、TPS54620应该能够完全满足这一要求。 将降压转换器用作 Fly-Buck 时、主要规格是负电流限制。 TPS55010数据表中的以下公式可用于估算负峰值电流。 该方程中的 Iout 是第二侧 Iout。 TPS55010应用部分仅考虑次级侧负载。

    在该应用中、由于次级侧的电流非常低、我们可以指定初级侧的电感、就像忽略次级输出的正常电感器一样。 变压器的额定电流还应满足应用所需的电流。 同样、我们只能根据电路的降压部分来指定、因为在此应用中、次级电流非常低。

    最后、应设置匝数比以在次级侧获得正确的输出。 在计算匝数比时、请确保考虑次级侧二极管两端的压降。 假设二极管上的压降为0.7V、则在二极管提供1:4.0/1.8 = 1:2.2的初级到次级匝数比之前、目标输出为4.0V。 对于此计算、最好查看他们计划使用的二极管的正向电压。 我怀疑它的正向压降会低于0.7V、因此它们可能能够使用1:2匝数比。

    Anthony