This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 选择

Guru**** 2946230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11, TPS7A26, TPS7A03, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962611/ldo-selection

主题中讨论的其他器件:TPS7A11、 TPS7A26、 TPS7A03、 TPS7A02

尊敬的先生:

 我们正在寻找 LDO 的以下规格、敬请推荐。
1.3通道 LDO
电压输入-3.3
输出电压-1.2V、1.8V、2.8V
4.OUT 输出电流-每个通道输出的电流应大于500mA
静态电流应小于2uA
6.封装应为 SOT 或 QFN,它应该能够手工焊接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagadeesh Muppala、

    虽然我们不一定具有3通道 LDO、但在该电流范围(~500mA)内具有最低 IQ 的器件是采用 QFN 型封装的 TPS7A26或 TPS7A11。

    如果可以接受较低的输出电流、我建议您查看我们采用 SOT 和 QFN 封装的 TPS7A02和 TPS7A03的最新低 IQ 器件。

    此致。

    Wilson