This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么无线电源 RX 器件过热?

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905835/faq-why-is-wireless-power-rx-device-overheating

无线电源接收器过热可能有多种原因。 此常见问题解答适用于无线电源 RX、如 bq51013B、 bq51050B、 bq51003等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要确定导致过热的原因、应首先将线圈与接收器分开、并将其延伸到导线上。 仅将线圈放在 TX 上、然后检查温度。 如果温度大幅下降、问题可能是由于交流电场进入 PCB、电池或外壳的其他部件。

     

    为了减少交流场的发热、应放置线圈的屏蔽层以尽可能保护电路(尤其是可能干扰磁场的金属物体)。 较大的线圈将更好地屏蔽 PCB 的其余部分。 此外、还可以在 RX 线圈后面或外壳中具有大量金属的其他部件上添加额外的屏蔽。 对于屏蔽材料、请考虑 Wurth Electronics 354002或类似产品。

     

    如果引线上的扩展不会降低温度、则是由于交流/直流转换中的损耗。 这里可能存在多个问题。 由于 C1/C2电容器的值不正确或线圈本身中的 DCR 损耗、线圈可能会过热。 请参阅 此处的链接 、了解如何选择 C1/C2电容器。 使用低 ESR 电容器和多个并联电容器将有助于进一步降低损耗(建议为 C1并联3个电容器)。 在高负载下、接收器 IC 和其他 IC (如线性电池充电器)也会产生热量。 添加更好的 PCB 散热器也会有所帮助。 在较高的电流下、您应该使用具有低 DCR 的较大线圈来减少发热。 在该设计中、尝试保持线圈到线圈的距离较低、以实现更高的效率和更佳的热性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看我们有关无线电源的其他常见问题解答