This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为无线电源 RX 线圈选择电容器值?

Guru**** 2614605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ51013B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905132/faq-how-do-i-select-capacitor-values-for-a-wireless-power-rx-coil

主题中讨论的其他器件:BQ51003BQ51013BBQ51050B

此常见问题解答适用于无线电源 RX、如 bq51013B、bq51050B、bq51003等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线圈 C1和 C2组成了双谐振电路。 必须选择电容值以与所选线圈配合使用。 下面的公式显示了如何针对给定线圈参数计算 C1和 C2。 建议将 C1作为3个并联电容器、将 C2作为2个并联电容器。 并联配置可降低 ESR、从而提高效率并降低发热。

    LS’是 WPC 测试装置电感,必须手动测量。 Ls 是线圈数据表中给出的自由空间电感。 由于线圈的环境会影响电感值,因此必须注意获得正确的 LS 值。 器件外壳内的任何金属、磁体或其他材料都可能影响 Ls 的值。  接收器数据表(请参阅 BQ51003 d/s 图34)建议了测量 Ls 的方法、但也注意到最终值受其最终工业设计的影响。 如果器件外壳发生变化,必须再次测量 Ls’,这将需要不同的 C1/C2值。

    另请注意质量因子要求;这是 RX 线圈的 WPC 规范的一部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看我们有关无线电源的其他常见问题解答