This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:结温需要满足135度

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS50301-HT, TPS62110-HT, TPS54362-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962255/tlv62585-tjunction-needs-to-meet-135-degree

器件型号:TLV62585
主题中讨论的其他器件:TPS50301-HTTPS62110-HTTPS54362-HT

大家好、

我对降压转换器的工作结温有疑问。

我们是否有任何解决方案可以满足135 °C 的工作结温?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请参阅以下可能支持应用的器件列表(Tj > 125度。 c)。

    TPS62000SHK (Tamb=-55至210度 C)

    TPS50301-HT (-55°C 至210°C)

    TPS62110-HT (Tamb=-55 至175度 C)

    TPS54362-HT (Tamb=-55 至175度 C)

    此致、

    Excel