This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700EVM:TVS +选择

Guru**** 2520230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962434/lm74700evm-tvs-selection

器件型号:LM74700EVM
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1LM74700-Q1

您好、Kari、

在 LM 74700的数据表中、"TV+的击穿电压应高于48V 跨接启动电压、低于 LM74700-Q1的阳极和使能引脚 (65V)的绝对最大额定值、并应承受65V 的抑制负载突降。" 这就是选择 SMBJ58A 的原因。 如果我在 LM74700之后有一个稳压器(或栅极驱动器)、并且稳压器或栅极驱动器的最大额定电压为50V、而不是 LM74700的65V 额定电压、我应该将 TVS 调节到 SMBJ45A 还是保持 SMBJ58A? 我希望保护 LM74700和稳压器或栅极驱动器免受瞬态电压损坏。 请注意、SMBJ45A 的击穿电压为50V

谢谢、期待收到您的回复、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、使用 SMBJ45A 是一种选择、但如果 使用具有 LM74800-Q1的热插拔 FET 解决方案在 Vin 瞬态期间钳制输出电压、则更好。 这使得能够在下游使用额定电压较低的组件。 请参阅 LM74800-Q1数据表中的图11-25

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的快速回复。 我的设计旨在根据 ISO 7637-2和 ISO 16750-2标准以及其他汽车 OEM 标准、对12V 电池或24V 电池上的各种汽车瞬态测试提供全面的抗扰性。 我认为 LM74700-Q1应该正常、LM74800-Q1超出了我的设计要求。  

    我的另一个问题是有关输出电容器的问题。 LM74700-Q1 μF 表第15页的表1和图19 μF 了一个最小1 μ F、典型保持电容47 μ F 的输出电容器。 如果该设计具有图19所示的稳压器、并且稳压器需要一个输入电容器、例如10uF、我的问题是

    1) 1) LM 74700的输出电容器和稳压器的输入电容器是否只能与一个电容器(例如10uF)结合使用?

    2)还是仍需要 LM74700的输出电容器、但可以是电容较小的电容器、例如1uF、然后是电压稳压器的大电容器(例如10uF)作为输入电容器?

    3)或 LM 74700的输出电容器应满足 LM74700的要求、例如47uF、而稳压器的输入电容器应满足稳压器的要求、例如10uF。

    也请说明您的选择。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可以在靠近 LM74700-Q1的位置使用1uF、在靠近稳压器的位置使用10uF、这应该已经足够了。

    此致、Rakesh