This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:DCAP 模式抖动测量

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956118/tps51220a-dcap-mode-jitter-measurement

器件型号:TPS51220A
主题中讨论的其他器件:TPS51220

各位专家:  

关于 DCAP 的抖动、我使用 TPS51220构建24V 至5V 和24V 至12V。

12V 电压轨的抖动约为290nS、另一个通道5V 约为165nS、两者的 Rcomp 均为10K。

电阻越低、抖动时间就越短、但对于5V 电压、它需要将47pF 与 Rcomp = 7.86K 并联。

这是改善抖动的正确方法吗?

还是抖动不是 DCAP 模式转换器的关键问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您的理解是正确的。 在 D-CAP 模式下、斜坡补偿用于减少抖动。 有关其工作方式、您可以参阅我上传的图片。

    在方框图中、可以看出 D-CAP 模式下的 Rcomp 决定了控制器内部反馈的增益。 由于 Rcomp 较小、fb 增益变得较小。 这会增加比较器中斜坡分量的比例。 因此、使用较小的 Rcomp 可以获得更好的抖动性能。

    很抱歉、我不理解您添加并行47pF 的含义。 您能解释一下吗?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    这是我的 VSW 波形、我很困惑、它看起来不是 DCAP 模式抖动。  

    总线、它设置为 DCAP 模式。

    e2e.ti.com/.../TPS51220.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    首先、抖动并不表示小信号不稳定。 实际上、抖动是控制环路针对由噪声或消隐时间等意外事件导致的时序偏差的正常行为、可调整回调节点。 少量抖动不会影响电压调节。 对于 D-CAP 模式控制、由于它是迟滞控制、并且下一个开关周期的开始时间由 Vfb = Vref 时的时间决定、因此 FB 上的一些噪声会产生影响并导致抖动。

    对于降低抖动的方法、我想检查是否使用10kohm "Rcomp"测试波形? 如果是、您可以焊接并联电容并将电阻更改为6k Ω。 您还可以在 FB 引脚上捕获并共享波形吗? FB 引脚上的纹波过小将导致大抖动。  

    谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    由于您没有收到新的回复、我将点击"TI 认为已解决"并将其关闭。

    如果需要讨论更多项目、您可以向我发送电子邮件至"andrew-xiong@ti.com "。

    此致、

    Andrew