This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS56C215设计评论

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962265/tps56c215-tps56c215-design-review

器件型号:TPS56C215

大家好、

        您能不能检查我的 TPS56C215电路、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您是否尝试使用 WEBENCH 创建设计? 该工具为我提供了一个1.2uH 电感器。 选择2.2uH 电感器的具体原因是什么?

    下面是 WEBENCH 设计。 您将需要根据负载瞬态要求进行优化。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=5BEE1F53443BB936

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    12Vin-5Vout-800kHz、使用2.2uH 电感器是可以的。

    1.建议将 PG 上拉电阻器从1K 更改为10K。

    2.对于 FB 电阻器、为了提高极轻负载时的效率、请考虑使用高阻值电阻器、太高的电阻将更容易受到噪声的影响。 因此建议将 R1+R2值设置为10K、将 PR72设置为73.4K。

    3.推荐 PC100焊接。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

            您的仿真参数与我的设计之间存在一些差异:

    模式引脚电阻器设置 值。

    FB 引脚电阻器设置值。

    3. PC 100的值。

    SS 引脚串行电容值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查我上一个帖子的更新。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    1、另一侧有一个10k 上拉电阻器。

    2.我将根据您的建议修改电阻值。

    3、现在使用 PC100!

    谢谢