This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88599Q5DC:和其他器件...

Guru**** 2535550 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88599Q5DC, LM5116, TPS61200, TRF372017, LM5022, TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909102/csd88599q5dc-and-other-parts

器件型号:CSD88599Q5DC
主题中讨论的其他器件: LM5116TPS61200TRF372017LM5022TPS5450

您好!

以下器件(CMOS、双极等)的技术类型是什么:

CSD88599Q5DC
DRV8323RH
LM5116
TPS61200
INA199C3DCKR
TRF372017

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、也忘了将 LM5022添加到列表中了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margaux、

    感谢您的查询。 我是 FET 产品系列的应用支持、CSD88599Q5DC 是我的器件之一。 该器件包含两个采用 TrenchFET 工艺制造的 N 沟道功率 MOSFET。 我会将其传递到您列表中下一个器件(DRV)的产品线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John! 很抱歉继续添加器件、但您能否了解 TPS5450的技术类型? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margaux、

    对于 DRV8323RH、它实际上是一个 CMOS 过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margaux、

    对于 LM5116和 TPS5450、它们应基于 CMOS。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 无法评论 TRF372017器件的流程。 抱歉、这是机密信息。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Kang!  TPS61200 INA199C3DCKR 和 LM5022的技术类型是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电源团队将需要解决此问题。 我将分配给他们。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margaux、

    为什么技术类型对您的系统很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margaux、

    LM5022采用 BiCMOS 工艺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margaux、

    基于 CMOS 的 TPS61200