This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:FA 引脚处的泄漏电流

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959769/lm3481-q1-leakage-current-at-fa-pin

器件型号:LM3481-Q1

大家好、

我的客户正在进行以下设计以设置 LM3481-Q1频率、此处的齐纳二极管将 FA 引脚电压钳位在6V 以下、有关更多详细信息、请参阅另一个 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/934878?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM3481-Q1 

因为有些 OEM 会要求 KL30泄漏电流、所以客户想知道、除了齐纳二极管的泄漏电流之外、LM3481-Q1的 FA 引脚是否会吸入泄漏电流? 或者我们可以将其简单地视为高阻抗?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yazhu、您好!

    该设备的专家将于下周返回办公室。

    一般而言、与齐纳二极管的泄漏相比、输入引脚的泄漏应可忽略不计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yazhu、

    很抱歉由于假期而延误。  在运行期间、FA 引脚通常调节为大约1V (RFA 接地)。  如果外部 FET 关断、FA 引脚可由外部源升高至超过1.3V 阈值、从而关断 IC。  在这种情况下、FA 引脚可被视为高阻抗。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢你的答复。

    kΩ UVLO 功能、数据表中写道:"如果不需要 UVLO 引脚功能、请选择幅度大于100 μ s 的 R8和 R7。" 我是否可以问大于100k 的 R8/R7为何可以禁用 UVLO? 这是因为 UVLO 引脚需要一些偏置电流才能正常工作吗?

    此致、

    利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    它所说的不是禁用 UVLO、而是防止其在 VIN 高于建议的最低工作电压2.97V 时停止运行。  相等的 R7和 R8将自动将 UVLO 引脚电压设置为高于1.43V 阈值保持。   

    希望这能澄清、

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    您还提到、在运行期间、FA 将被调节至大约1V。 如果客户如上图所示配置 FA 引脚、当外部 FET 导通时、电阻 RFA 实际上通过一个小 VDS (例如0.4V)连接到 GND、这个0.4V 电压是否会影响频率的精度和计算(RFA=(22*10^3)/FS-5.74)?

    谢谢。

    此致、

    利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    除非您使用非常大的 Rdson FET、否则您的假设是不现实的。  通常 RDSon 和 RFA 形成电阻分压器、 考虑到 RFA 在千欧范围内、VDS 可以忽略不计。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    明白。

    感谢您的支持!

    此致、

    利维亚