This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051C:OUT 引脚和 GND 引脚之间的电阻

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2051C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960216/tps2051c-about-resistance-between-out-pin-and-gnd-pin

器件型号:TPS2051C

尊敬的专家,我们使用 TPS2051C 设计充电保护电路,我们使用万用表(Fluke、179)测量其 OUT 引脚和 GND 引脚,之间的电阻、并发现电阻会有所不同。 ?显示的 IC 电阻值为 OL (万用表范围为0~60mΩ),这意味着它们大于60mΩ,Ω、但有几个 IC 的电阻值为30MΩ~50MΩ,Ω 是电阻的这一差异正常值为 Ω

OUT 引脚和 GND 引脚?之间的正确电阻是多少

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    它没有数据显示 OUT 和 GND 之间的电阻。  

    它应该会打开输出放电电路的漂移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,测试未通电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当器件断电时,OUT 保持高阻抗。

    您无法识别器件是否正常 、也无法依赖 OUT 引脚到 GND 的电阻。  

    如果您想要验证 OUT 放电电阻、则可以禁用器件、然后监视放电电阻是否为470欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题,只要是兆电平?、那么高阻抗?的阻抗大小就是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它应该是兆电平。

    但是、没有 详细数据可以向您展示器件断电时 OUT 至 GND 电阻的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,,‘、>60mΩ,有一些故障 IC,其 OUT 引脚和 GND 引脚之间的电阻变为 Ω Ω 电平,、因此我们对 PCBA 上的一些 IC 的电阻进行了采样、发现 IC 20MΩ~50MΩ Ω 电阻的一小部分低于其他部分(大多数为几 μ A)。

    我们无法判断这是正常现象还是 IC 有一些变化。

    另一个问题,为了重现故障,我们尝试过载或短路 IC 的 OUT 引脚,但当电流超过电流限制(500mA),时,IC 受到保护,根本不能发生故障。

    如何使其失败?

    原理图如下(POWER=5V,P2-3是输出端口,240mA 最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难找到导致失败的根本原因。

    但一般原因可能是引脚电压超出最大额定值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,谢谢。