This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10512:隔离式低功耗电容耦合电源(低 EMI)

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962450/dcpa10512-isolated-low-power-capacitively-coupled-supply-low-emi

器件型号:DCPA10512

大家好、

我正在设计一个低功耗隔离式电源(3.3V、最大值~50mA)、并且非常希望避开变压器、因为 EMI 对于设计至关重要、而我之前基于变压器的设计也遇到了一些噪声问题。

根据 Maxim 的 AN4553应用手册、我一直在考虑使用容性耦合电路和桥式整流器-请参阅以下 内容(或类似的电荷泵类型电路、使我能够在隔离电容器上获得~150mW 的功率)、但它们的 MAX256芯片远远超出了功率规格 (和尺寸/成本)的观点(3W)以满足我的要求。

 您是否 有任何关于驱动器替换这里的 max256的建议、它将以差分方式将方波驱动到这样一个频率小于2MHz 的电路中? 或者、是否有其他方法可以实现电容耦合低功耗电源? 我已经了解了一些 CMOS 驱动器、甚至555计时器、但似乎没有提供(a)所需的拉电流/灌电流输出功率和(b)驱动到电容器/桥电路所需的双互补方波输出的组合。

由于这是一个低功耗应用、我希望有一种便宜、小巧、安静的方法来轻松实现、但到目前为止我还没有找到它。

提前感谢、  
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您是否了解过 TI 电源设计器解决方案工具 Webench?

    此外、您还可以尝试在电源管理电源树中搜索其他隔离式解决方案:

    此致、Jason