This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:MP1475可更换解决方案

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563211, TPS563212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962227/tps563210a-mp1475-replaceable-solution

器件型号:TPS563210A
主题中讨论的其他器件:TPS563211TPS563212

各位专家、您好!

我是否可以知道我们是否有合适的器件来替代 MP1475? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    客户是否需要同步功能?

    如果不需要同步,您可以尝试 TPS563211 (600kHz)或 TPS563212 (1.2MHz)。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    请问 TPS563211是否为竞争对手提供了 P2P 解决方案? 客户需要第二个来源。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过将 MODE 引脚配置为 PG 功能,TPS563211是 P2P MP1475。

    BRS、

    年轻