This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:关于上升/下降时间的开关特性..

Guru**** 2510735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962364/tl594-about-the-switching-characteristics-for-rise-fall-time

器件型号:TL594

大家好、

我想知道上升/下降时间的开关特性。
我的客户使用 共发射极配置。
如果电源电压和负载电阻与数据表不同、上升和下降时间将如何变化?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要根据数据表和设计中的参数进行估算。 基本上、从数据表中、您可以估算从 tr 和 tf 收集的电流以及图5和6。 然后将估算电流用于您的设计、并估算您的设计的 tr 和 tf。

    图5和图6提供了如何测试 tr 和 tf 的电路图。 您可以使用相同的测试电路来使用预期的数字进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当电源为12V 和50Ω Ω 时、计算结果如何?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图5中、tr 看起来是一样的、如果在数据表中使用100ns、然后将您的数字插入相同的等效电路、它看起来仍然大约为100ns。

    我将看到 TF 是什么样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表中的 TF = 30ns、更改数字后、它看起来也类似。