This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:模式更改行为 TPS2546 v.s. TPS2547

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957987/tps2546-mode-change-behavior-tps2546-v-s-tps2547

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件:TPS2547

我的客户在从 BC1.2或 Apple 模式连接过渡期间遇到 TPS2547问题
-->然后,如果 TPS2547存在差异,断开 VBUS ->然后重新连接。   
从用户的角度来看、电荷泵是一次性关闭。  那么、您能否检查 TPS2546或其他器件上不会发生这种行为?
我想推广 TPS2546而不是 TPS2547。  您是否认为 TPS2546在电源插拔期间不会关闭?
如果 TPS2546不能正常工作、您是否有其他建议?

此致、
Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hironori-San、

    如果充电模式发生变化、您是指 VBUS 放电吗? 如果是、则 TPS2546和 TPS2547中的器件行为是固有的。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两款器件的数据表均显示了 Datasgiesare OFFduringOUT (VBUS)放电。  这对我的客户的应用造成负面影响。
    您是否有替代解决方案来避免转换期间 LED 关闭或我们的器件提出的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hironori-San、

    VBUS 放电在某些模式下不会发生。 您尝试以何种模式充电?

    此致、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认数据表显示不是热开关。 谢谢。