This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:CTpin 的电压。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962362/tl594-voltage-for-ctpin

器件型号:TL594

大家好、

我想知道 CTPin 的电压变化。
根据数据表、公式上只显示3V。
如果您有任何测试结果、能否与我们分享?

辛西利。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第1页的图表中、它大约为0.1V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为0.1V 正如您所说的、是针对 DTC 基准功率容差。
    因为当测量 TL594时、CTPin 电压为2.83V。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您的是正确的、0.1V 应为 DTC 偏移。 但 CT 最小值应远低于2.83V。 查看第7页、当 FB 在0.7V 及以上时、将产生 PWM。 如果 CT 最小值为2.83V、则 PWM 无法从0.7V 跟随 FB。

    您的设计是否无法生成 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着峰值电压为2.83V。
    您能告诉我 CTPin 的峰值电压容差吗?
    3V±?%

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看第7页、当反馈达到其阈值约4V (第6页的表)时、占空比达到零、这意味着 CT 峰值相当松散。 但是、如果这是一个闭环操作、应该是可以的。  换言之、开环运行 可能 会引起容差问题。