This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:LM-5085负载时输出电压升高

Guru**** 2532540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907518/lm5085-lm-5085-output-voltage-rises-when-loaded

器件型号:LM5085

我在使用数据表参考设计配置的设计中使用 LM-5085。  当 LM-5085轻负载时、预期输出电压为实际内部基准电压和反馈电阻比。  施加负载时、输出电压跳升约100mV。  从这一点开始、调节就很好。  TI 是否知道会导致这种情况的原因、以便我更轻松地跟踪这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入和输出条件是什么? 您施加负载的速度有多快? 您能否探测输出电流和电压波形? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  很遗憾、我目前无法提供您请求的数据。  负载主要是为 Xilinx Zynq FPGA 和其他支持器件供电的其他直流/直流转换器。  我可能能够在接下来的3-4周内提供输出电压波形。  我们现在正试图与这一目标共同生活。  事实证明,这对应用程序并不十分严重,但如果我被要求为其辩护,我想理解这种行为的性质。  请勿关闭此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果得到、该帖子将标记为等待客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我已经为我们的实现附加了一个启动输出波形。  由于没有外部负载、只有内部电路、因此很难获得启动电流波形。  内部负载大约为2安。  在不连续模式下、输出电压看起来比连续模式更准确。  让我知道电流波形是否重要、我将提出一些问题。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以帮助附加原理图和布局? 此外、请将开关节点/电感器电流/输出电压波形放在一起、这将有助于研究这种情况、谢谢。