This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:纹波噪声对策

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962208/tps54160a-ripple-noise-countermeasures

器件型号:TPS54160A

大家好、


我对 TPS54160A 有疑问。

在 BOOT 端子和 PH 之间插入电阻器是否存在问题、如下图所示、以抑制输出纹波噪声?
通过插入一个100Ω Ω 的电阻值来抑制输出纹波。

如果您对增大该电阻器的值有任何疑问、请告诉我。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishwata、您好!

    将一个电阻器与 Cboot 串联可帮助减缓内部高侧 FET 的上升时间、从而减少快速导通振铃和输出噪声。  

    包含串联 R 的负值是、它将在开关 FET 期间耗散功率。 增大 R 值将通过增大开关损耗来降低效率。  如果 R 过大、则可能会使内部栅极驱动 UVLO 跳闸、从而影响栅极驱动。  

    100Ω Ω 可能大于建议值。 通常、建议使用高达20Ω Ω 或30Ω Ω 的值。 您可能需要查看 PH 节点波形、以确保器件正常开关。 您可能还需要使用和不使用串联 R 来测量效率

    如果您尝试降低输出纹波和噪声、您还可以尝试添加一些陶瓷输出电容器或额外的滤波以满足您的纹波和噪声要求、而不是添加会影响效率的串联 Rboot。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J Arrigo:


    非常感谢您的回答。
    我知道


    此致、
    石田山